This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:SN65HVD01是否可以从 RJ45获取信号并将差分信号传输到单端?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01, THVD1500, THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955273/sn65hvd01-may-sn65hvd01-can-take-signal-from-rj45-and-the-get-differential-signal-transfer-to-single-ended

器件型号:SN65HVD01
主题中讨论的其他器件: THVD1500THVD1410

你(们)好,先生  

SN65HVD01是否可以从 RJ45获取信号并将差分信号传输到单端?

还是有其他建议部分?

                                     令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、这些信号被设计成与任何 RS-485接收器一起工作。

    SN64HVD01在5V 电压下不工作。您是否实际需要5V 输出电压(如图所示)?

    您需要什么频率?

    最便宜的单通道接收器是 THVD1500 (5V)或 THVD1410 (3.3V)。