This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:标记为可移除还是不可移除?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961563/tusb7340-marked-as-removable-or-nonremovable

器件型号:TUSB7340

大家好、

客户对我们的数据表第一页说明有快速问题。

每个下行端口–可标记为可移除或不可移除

这意味着什么?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    如果 TUSB7340用于下行 USB 端口直接连接到内部 USB PHY 且没有外部 USB 连接器的应用、则该端口应标记为不可移除。 这由 USBx_Portx_NON_REM 位完成。

    供参考、TUSB73x0是 NRND、支持非常有限。 请务必阅读此器件的勘误表。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!

    Andrew