This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:连接/断开上行端口后、下行端口复位

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955053/tusb8042a-downstream-ports-reset-after-connecting-disconnecting-upstream-port

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TUSB8042

您好!  

我使用的是 TUSB8042、我使用 SMBus 对其进行配置。 我的一切都正常工作、我已经使用 Baten 配置了下行端口。 我观察到、当我连接/断开上行端口时、下行端口复位。 我知道、上行端口连接/断开时、下行端口具有不同的模式。 我想知道是否有办法可以避免下行端口的复位。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    如果支持电池充电、下游端口必须在正常工作模式和仅充电模式之间复位。  这是因为在仅充电模式下、器件已完成仅充电模式握手(DCP 模式)、并且在它被复位之前不会连接到集线器。  同样、需要进行复位以使下游器件退出正常模式并仅进行充电模式握手。  在不使用电源开关的情况下、可以实现集线器、但如果您还在实施电池充电、则不能实现集线器。

    此致、

    JMMN