This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:FLD 被禁用时的链路中断条件

Guru**** 2869570 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954735/dp83822i-link-drop-conditions-when-fld-is-disabled

器件型号:DP83822I

各位专家、您好!

我对 DP83822I 的链路中断条件有疑问。
DP83822数据表的第45页介绍了启用 FLD 功能时的链路中断条件。
(例如、如果 RX_ER 在10微秒内发生32次、则链路断开。)
您能告诉我禁用 FLD 功能时的链路中断条件是什么?

此致、
Takeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo:

    在10Base-Te 模式下、如果每16ms 未检测到链路脉冲信号、则链路将断开。  

    在100Base-TX 模式中、如果 PHY 在100us 后无法检测到 PHY 发送的空闲信号、或者信号在正常运行期间断开、则链路将断开。

    此致、
    Justin