This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:使用 TUSB9261来支持 USB3.0到 SPI 转换

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954506/tusb9261-use-tusb9261-to-support-usb3-0-to-spi-conversion

器件型号:TUSB9261

各位专家、您好!

我的客户希望找到 USB3.0转 SPI 转换解决方案。 我搜索了旧的 E2E 主题、发现 TUSB9261可能适合它、我想再次检查它。 您能帮您检查一下吗?

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它有 USB 转 SPI 桥接器、但该器件主要针对 USB 转 SATA 而设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我是否可以知道您是否有用户指南允许客户在 USB 转 SPI 上使用? 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 TI.com 上查看文档 SLLA315E 的第11页