This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:通过 SW 进行器件识别

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961249/tps65982-device-recognition-via-sw

器件型号:TPS65982

您好!

是否可以通过 SW 识别电路板上放置了哪个器件(TPS65986或 TPS65982)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arto:

    您指的是什么软件? 您能描述您的设置吗?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    无特定软件。 在这种情况下、计划将 TPS65986替换为 TPS65982、那么是否可以通过12C 或任何其他方式(无需目视封装检查)检测电路板上的器件是 TPS65986还是 TPS65982?

    -Arto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arto:

    我正在与团队进行咨询、并将在几天内回复您。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arto:

    我要进行双次检查、但有寄存器0x2F、它将告诉您板上的固件和硬件。 两个芯片上的固件相同、但硬件应该不同。 您是否能够从侧面检查该寄存器并确认您可以读取硬件差异?

    谢谢、

    Emma