This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:是否要在加电期间将 PCI I/O 置于高阻态?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954759/xio2001-anyway-to-put-pci-i-o-in-hi-z-state-during-power-up

器件型号:XIO2001

按照我的理解、XIO2001的 PCI 系统部分具有设置为输入或输出的引脚。
当设置为输出时、它们可以被驱动为高电平或低电平。
从 SCPA045D 的"总线驻车"部分、
这些信号是地址/数据线、命令/字节使能和有效奇偶校验。

DS 显示 I/O 单元设计是一个三态双向缓冲器-这意味着高/低/高阻态?
2.如何在加电期间将 I/O 单元输出设置为高阻态? (有关详细信息、请参阅下文)

因此、如果在 VDD_15之前应用 VDD_33 -则可能会将引脚设置为输出和驱动 H/L (默认状态)
但设计人员可能需要该引脚作为输入。 在这种情况下、如果在 VDD_15之前应用 VDD_33、则 XIO2001可能会驱动一个引脚 L、而总线上的另一个器件会尝试驱动该引脚 H。这会导致短路。

在"设置"完成之前、是否需要首先施加1.5V 电压以防止驱动这些 PCI 引脚? (确定哪些引脚是输入或输出)
如果是、在1.5VArrow right3.3V 电源序列之间有何种时序要求、以确保在引脚全部正确配置为输入或输出之前不会驱动这些引脚? 为 VDD_15供电后、您需要等待多长时间才能确保所有 IO 均正确配置为输入或输出...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IO 具有三种状态、但并不意味着它将处于高阻态

    .仲裁器将在任何时候将总线的所有权分配 给一个器件或主器件 以驱动为高电平或低电平