This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001 REFCLK、PCLK、Perest

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961593/xio2001-xio2001-refclk-pclk-perest

器件型号:XIO2001

大家好、

我的客户现在正在使用 XIO2001。 我们要在   PEREST 正常之后检查 PCLK 是否正常。  当 PCI-E REFCLK 正常时(无论 Perest 如何)、我们是否有一些方法可以使 PCIe pclk 正常工作? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请注意数据表中注明的加电和断电顺序(第6.12节)。 我们需要确保满足这些要求。

    PERSTbar 之后、寄存器0xD8 -输出时钟控制-被重置。 默认值或在 PERSTbar 之后、该寄存器位于0x00。 此设置启用 PCLK 输出。 总之、只要我们按照数据表中的说明进行电源排序、PCLK 输出就会在 PERSTbar 的上升沿有效。

    此致、Nasser