Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 大家好、
我的客户现在正在使用 XIO2001。 我们要在 PEREST 正常之后检查 PCLK 是否正常。 当 PCI-E REFCLK 正常时(无论 Perest 如何)、我们是否有一些方法可以使 PCIe pclk 正常工作? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
请注意数据表中注明的加电和断电顺序(第6.12节)。 我们需要确保满足这些要求。
PERSTbar 之后、寄存器0xD8 -输出时钟控制-被重置。 默认值或在 PERSTbar 之后、该寄存器位于0x00。 此设置启用 PCLK 输出。 总之、只要我们按照数据表中的说明进行电源排序、PCLK 输出就会在 PERSTbar 的上升沿有效。
此致、Nasser