This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:选择性数据速率锁定问题

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961567/lmh1218-selective-data-rate-lock-question

器件型号:LMH1218

大家好、

当 FPGA 的信号为12Gbps 时、某些具有 LMH1218的电路板会将信号识别为6Gbps、而某些电路板会将信号配置为12Gbps、以便自动锁定到所有 SMPTE 数据速率。 但是、如果所有 LMH1218锁定在12Gbps、则所有电路板都可以在12Gbps 输入信号下正常工作。

我的问题是:

1、为什么一些 LMH1218将12Gbps 信号识别为6Gbps 的可能原因是什么?

2. 如果锁定到12Gbps、LMH1218是否会始终正常工作? 我们担心、即使通过锁定数据速率、它也可能无法与12Gbps 输入信号配合使用。

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    1)。 数据表和编程指南中注明了 LMH1218的初始化步骤。 只要发出这些信号、器件就应该能够锁定到12G 传入数据速率。 如果均衡设置不正确、则可能无法正确锁定。

    2)。 如果器件在12G 处显示锁定且眼图张开度良好、则应正常工作。 良好的眼图张开度意味着 HEO >=0.4UI 和 VEO >=185mV。

    此致、Nasser