请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC12400-Q1 通过 TIC12400-Q1、我们希望通过 IN0监控0V 至8V、作为 ADC 监控器。
Vs 电压为14.4伏。
但是、应用手册 SCPA056指出、ADC 输入可被监控高达6V。
是否无法通过 IN0监控高于6V 的电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
通过 TIC12400-Q1、我们希望通过 IN0监控0V 至8V、作为 ADC 监控器。
Vs 电压为14.4伏。
但是、应用手册 SCPA056指出、ADC 输入可被监控高达6V。
是否无法通过 IN0监控高于6V 的电压?