This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400QDCPRQ1

Guru**** 2514915 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954791/tic12400-q1-tic12400qdcprq1

器件型号:TIC12400-Q1

通过 TIC12400-Q1、我们希望通过 IN0监控0V 至8V、作为 ADC 监控器。

Vs 电压为14.4伏。

但是、应用手册 SCPA056指出、ADC 输入可被监控高达6V。

是否无法通过 IN0监控高于6V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉诺克

    INx 引脚可承受高达40V 的电压、但当配置用于 ADC 功能时、只能监测高达6V 的电压、因为这是 ADC 的饱和点。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、