请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP
大家好、
客户将 DS954 Pare 与 DS953搭配用于电子镜应用。 他们测试了地图、结果如下所示。 ALP 配置如下所示。 左侧通过2米同轴电缆进行测试。 右侧为6米同轴电缆。 看起来很奇怪、这是测试问题吗? 如果是、会导致此问题的原因是什么?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户将 DS954 Pare 与 DS953搭配用于电子镜应用。 他们测试了地图、结果如下所示。 ALP 配置如下所示。 左侧通过2米同轴电缆进行测试。 右侧为6米同轴电缆。 看起来很奇怪、这是测试问题吗? 如果是、会导致此问题的原因是什么?
谢谢!
您好、Terry、
结果是不可预料的。 通常、您会看到一个稳定的绿色区域、而不是出现在绿色区域中间的随机红色框。
我建议检查以下内容:
-电缆类型是什么? 通常、我们建议使用 DACAR302或 DACAR 462。
-它们使用的是同步模式还是非同步模式。 如果它们使用同步模式、反向通道看起来是什么样子?
-振荡器是否满足数据表要求?
-在电路板上进行 TDR 或 s 参数测量。
-尝试使用其它串行器/解串器。 如果您有 EVM、那么在客户954系统中使用953 EVM 时、结果是否相似? 与客户953系统搭配使用954 EVM 会怎么样?
最棒的
Jiashow