This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:接口论坛

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953936/ds125br401a-interface-forum

器件型号:DS125BR401A

您好!

您能帮我确认以下问题吗、提前感谢。

1.建议在通道 B 侧连接较大的损耗、因为 B 侧具有24dB CTLE、我对吗?

2.我已经检查了一条通道的正极和负极迹线看起来是一样的、我们是否可以交换外部连接以简化布局?  就像我将外部负极迹线连接到器件正极引脚、将正极迹线连接到器件负极引脚一样? 这是可以接受的吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    1)。 是的、您的理解是正确的。

    2)。 您可以执行此操作、但请注意、您还需要交换输出极性。  

    此致、Nasser