This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232Q-Q1:所需的推荐电路

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954609/sn65hvd232q-q1-recommend-circuit-required

器件型号:SN65HVD232Q-Q1

我需要将此 SN65HVD232Q-Q1 IC 用于 CAN 接口 、无法获取请求结果。 我的设计给出了一个 CANH 和 CANL 的噪声波形。 我得到的电压为" 1:3.3V、2:0V、3:3.3V、4:3.3V、5:0V、 6:2.25V、7:2.24V、8:0V。 请为我提供正确的解决方案和推荐的应用电路。 请找到我设计的电路。

谢谢!

链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snehal、

    您描述的每个器件引脚上的电压与处于隐性状态的正常工作器件一致。  

    我无法打开附加的文件。 请重新发布吗? 您也可以直接将其发送给我。 通过单击我的 E2E 名称查找我的电子邮件。  

    在测试过程中连接了多少个其他 CAN 节点? 接收器(RXD 引脚)是否能够识别总线上的显性信号? 是否也可以共享 CANH 和 CANL 的示波器截图、以便我可以看到您描述的噪声?

    此致、
    Eric Schott