This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS180-Q1:IO 参数

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954564/sn65lvds180-q1-ios-parameter

器件型号:SN65LVDS180-Q1

大家好、

我们的客户对  SN65LVDS180-Q1的 IO 参数有疑问。 该器件是否具有允许其差分输出无限期短路的保护电路?  如果没有、输出可以短接多长时间?

此外、VOY&Voz 的 IOS 与 VOD 的 IOS 有何区别?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    该器件的输出上没有保护电路。 但是、由于其电流模式输出的性质、输出电流被限制在+/-10mA 并且不会造成损坏、因此可使输出无限期短路。

    VOY&Voz 的 IO 是指短接至 GND、而 VOD 的 IO 是指短接在一起。

    此致、

    I.K.