This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SN65DPHY440SS:Dphy440 DB 侧问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954634/ccs-sn65dphy440ss-dphy440-db-side-problem

器件型号:SN65DPHY440SS

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 支持团队

    当我使用 dphy440作为中继器时、遇到以下问题:使用4通道模式(也会测试单通道模式、这种现象是一致的)

1、我的测试平台正常。 我的 PCB 设计严格遵循信号特性规格、并完成了相应的阻抗匹配。 为了确保测试平台没有问题、我首先将 senro 连接到我的平台、测试正常、然后将其连接到 dphy440板。 (一个用于传感器的模块、一个用于 dphy440的模块和一个用于主控制的模块)。

2、 Sony imx214系列传感器可以在添加 phy440后正常输出信号和绘图。 示波器测量的信号输入和输出正常;

3、 Sony imx314系列的传感器无法输出图像。 使用示波器进行测量后、发现从传感器端输出到 dphy440芯片输入端的四对差分对信号正常; 但是、从 dphy440输出端到主控制芯片的 lane0没有 HS 信号、其他三个通道信号正常。 将速度降至极低(6MHz)的现象是相同的;

4、 我将 cfg0、cfg1、ERC、EQ 组合了调试、问题仍然相同。

5、 在我将 dphy440板切至主控制芯片后、我发现 dphy440的 DB 端具有 HS 信号输出;

6、 尝试其他传感器、一些正常、一些异常、异常现象、如 Sony imx314。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440的 LP TX 期望连接到未终止的 LP RX。  由于通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、因此将 DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。  如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440无法在 Lane0上启用 HS 数据路径。

    尝试执行以下操作以启用 lane0 HS 路径:

    仅为通道0启用 HS 路径:

    向寄存器0x50写入针对 HS TX 路径的8'h01 //覆盖启用

    写入寄存器0x51、使能8'h01 // HS TX 路径。

    向寄存器0x61写入8'00 //禁用 LP 路径。

    向寄存器0x70写入针对 HS RX 路径的8'h01 //覆盖启用

    在启用8'h01 // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。


    位0是通道0

    谢谢

    David