This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1EVM:能否替换964 EVM#39;s 964至960?

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961492/ds90ub964-q1evm-could-replace-964-evm-s-964-to-960

器件型号:DS90UB964-Q1EVM

大家好、

我的客户现在具有 带 TDA4的964 EVM。

但是客户希望在其系统中使用960。  

我想?我们是否可以用960替换964 EVM 中的964、以便评估960 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。

    此致、

    Steven