This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:在 VCCA 和 VCCB 上使用相同的电源轨

Guru**** 2962090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954805/tca9803-using-same-supply-rail-on-vcca-and-vccb

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: ISO1540

您好!

我们计划在其中一个应用中在 MPU 和 I2C 隔离器(ISO1540)之间使用 TCA9803。 主要目的是在电压电平上添加足够的裕度(MPU 的 VIL 当前与隔离器的电压电平完全相同)。

这是器件序列

MPU --{TCA9803 (SideB)-- TCA9803 (Side A)}--{ISO1540 (Side 1)-- ISO1540 (Side 2)}-- SMBus 器件

问题是:在将 TCA9803的 VCCA 和 VCCB 引脚短接并将其连接到同一3.3V 电源轨方面是否存在任何复杂性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的 VOL 仅在最高电流下可见。 但是、我在 ISO1540数据表中没有找到任何可以估算降低 VOL 的信息。

    无论如何、TCA9803数据表的第11节规定:

    VCCA 可以大于、小于或等于 VCCB。 每个电源都有其自身的电压范围要求、但 VCCA 和 VCCB 值之间没有必要的关系。