This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780:我们希望使用 SN65HVD1780DR 代替 SN65HVD72

Guru**** 2506505 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961386/sn65hvd1780-we-want-use-sn65hvd1780dr-instead-sn65hvd72

器件型号:SN65HVD1780
主题中讨论的其他器件:SN65HVD72

大家好、团队成员   

只需复制我们的一位客户的询问、您需要您的善意帮助来回答。

------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------

我们希望在不更改 PCB 和电路的情况下使用 SN65HVD1780DR 代替 SN65HVD72,但测试不好。
这两个芯片是否不兼容? 两个芯片之间的通信、波形异常、但通信速率在两个芯片的传输速率范围内。
还有助于确认 SN65HVD1780DR (Datecode20)是否有各种内部版本的芯片彼此兼容? 我们还测试了 SN65HVD1780DR 之间的通信、但它的工作效果不是很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1780的最大速度较低、因此上升/下降时间较长。 对于低于115kbps 的波特率、这不应该成为问题。

    波形到底有什么异常? 是否有示波器迹线?