This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:所需 XTAL 规格

Guru**** 2907490 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953660/tusb2046b-required-xtal-spec

器件型号:TUSB2046B

大家好、

我的客户希望使用具有 TUSB2046BI 的48MHz 时钟。

您能否详细说明 TUSB2046BI 所需的 XTAL 规格? (电压电平、抖动等)

如果我们可以推荐一两个器件、也会有所帮助。

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    TUSB2046B 的48MHz 时钟选项需要3.3V 时钟源或振荡器、但无法使用晶体来实现。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道集线器的时钟需求特殊时钟吗? 3.3V LVCOMS 工作正常吗?

    什么是时钟抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roei:

    我能够找到的唯一要求是3.3V 信号和100ppm 的频率稳定性。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我还想知道我是否不使用电路板上的电源开关

    我应该如何处理 OVRCUR1-4和 PWRON1-4引脚? 我可以 让它们 保持浮动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roei:

    PWRON 输出可保持悬空。  OVRCUR 输入为漏极开路、应上拉。

    此致、

    JMMN