This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:SMBus "不支持的协议"

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954569/tusb8020b-clarification-on-smbus-unsupported-protocol

器件型号:TUSB8020B

您好!

我希望数据表的以下部分更加清晰。 我的解释是、当器件处于 SMBusz 引脚设置的 SMBus 模式时、任何其他协议都无法访问器件(包括标准 I2C)。 否则、在 I2C 模式下、该器件可连接到标准 I2C 主机并进行通信。 可能很明显、但我想肯定。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在 SMBus 模式下、集线器配置为由 SMBus 主机访问、并且在 SMBus 主机设置集线器寄存器中的 cfgActive 位之前不会作为集线器进行连接。  在此模式下、集线器是 SMBus (I2C)主机的目标。

    在 I2C 模式下、集线器配置为访问外部 I2C EEPROM。  如果未找到连接的 EEPROM、它将使用引脚配置来配置集线器。  在此模式下、集线器是 I2C 目标的主机。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    因此、如果器件处于 I2C 模式、它可以与标准 I2C 主机配合使用、无需支持 SMBus 协议、对吧?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    否、如果集线器处于 I2C 模式-它是 I2C 主机。  如果集线器处于 SMBus 模式、则主机可以访问它。  请注意、SMBus 和 I2C 非常相似、因此如果您有 I2C 主机、它应该能够在 SMBus 模式下访问集线器。

    此致、

    JMMN