This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:通过硬件设置在监测模式下的 TMDS181 DDC

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961313/tmds181-tmds181-ddc-in-snoop-mode-by-hw-setting

器件型号:TMDS181

大家好、

客户遇到 TMDS181设置问题。 自从   TMDS181在源极侧(引脚46和47)实施时钟拉伸以来、我们已经询问了客户、源极是否支持时钟拉伸? 如果不是、则设计需要实现 TMDS181 DDC 监测模式。

客户反馈 HDMI I2C 源是 PC 形式。 以及如何通过硬件设置将 TMDS181 DDC 设置为监测模式?  

请帮助评论。

谢谢!

专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专利

    请参阅 TMDS181数据表中的第8.4.4节、尤其是有关 DDC 监测实现的注释部分。

    TMDS181对 DDC 事务使用时钟扩展。 由于有源和接收器无法正确执行此功能、系统可能无法正常工作、因为 DDC 事务传输/接收不正确。 为了克服这一问题、可实现 snoop 配置、其中源极的 SDA/SCL 直接连接到 SDA/SCL 接收端。 TMDS181需要将其 SDA_SNK 和 SCL_SNK 引脚连接到此链路、以便正确配置 TMDS_CLOCK 比率状态位。 实施此配置时必须小心、因为拉电流和灌电流之间的 DDC 电压电平可能不同、3.3V 与5V;请参阅图35和图36。

    谢谢

    David