This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:等效输入和输出原理图

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960985/sn65hvd230-equivalent-input-and-output-schematic-diagrams

器件型号:SN65HVD230

大家好、团队、

 

我们的客户指出、第1页的方框图 CANH/L 和第18页的电路之间存在如下差异。

 

CANH 和 CANL 输出的电路是否为第18页所示?

它显示了图腾柱电路。

对于 CANH、不需要低侧 FET、而对于 CANL、不需要高侧 FET。

 

我们能否获得您的建议、了解为什么需要 FET 及其用例?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    此处的图表示构成 CAN 电路的基本组件。 正如您指出的那样、两个 CAN 驱动器都不需要高侧和低侧 FET。 在实际设计中、CANH (高侧)或 CANL (低侧)仅包含其中一个。 我相信这些都是为了节省空间而合并在这个图中的。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

    [编辑]:拼写