This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:数据表问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960998/p82b96-datasheet-questions

器件型号:P82B96

大家好、团队、

请帮我解释 D/S。

当 TXI/Rxy 输入低电平时、输出低电压应为0.88V、这高于 TXY 缓冲器高电平阈值0.7V。 但这是可以的、因为 TXY 缓冲器是集电极开路输出、对吧?

2.如何计算 TXY 缓冲器低输出?  

3.当电流不是0.2mA 或3mA 时,TI 是否有任何 VOL 的信息? 如何计算10mA 或15mA 电流?

我们是否有计算公式?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我很乐意提供帮助。

    [引用用户="Kazuki Itoh"]

    当 TXI/Rxy 输入低电平时、输出低电压应为0.88V、这高于 TXY 缓冲器高电平阈值0.7V。 但这是可以的、因为 TXY 缓冲器是集电极开路输出、对吧?

    我相信您理解正确。 当该器 件在 Rxy (/TXY)上接收到一个低电平信号时、它将 Sxy 拉至一个经缓冲的低电平。 这个经缓冲的低电平有意高于使器件在 TXY 上拉低所需的电压。 如果不存在这种情况、器件将无法告知何时应释放总线、因为它将始终看到自己的低电平信号、从而导致它在反馈环路中"锁存"不当。

    I2C 线路仅由集电极开路驱动。 这可以防止总线上发生竞争。 您可以这样看待它:器件正在下拉或 下拉 down...it 无法"传输逻辑高电平"。 因此、即使 TXY 未拉低、也完全可以将 TXY 连接到 Rxy。

    [引用用户="Kazuki Itoh"]

    2.如何计算 TXY 缓冲器低输出? [/报价]

    TXY 输出驱动总线上的 I2C 为低电平、因此最小输出低电平可被视为 GND。 数据表的第9.3.2节表明、与标准 I2C 器件相比、该器件具有较大的下拉能力。

    [引用用户="Kazuki Itoh"]

    3.当电流不是0.2mA 或3mA 时,TI 是否有任何 VOL 的信息? 如何计算10mA 或15mA 电流?

    我们是否有计算公式?[/quot]

    请注意、Sxy 输出的最大建议运行条件为3mA 最大值 此器件的性能不能保证超过3mA。

    如果您希望电流在10mA 和15mA 等电平下灌入、则应考虑增大主外壳上拉电阻器的尺寸。

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Danny