This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:自偏置至2.1V 的输入有何相关性?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954246/ds15ba101-what-is-the-relevance-of-inputs-being-self-biased-to-2-1-v

器件型号:DS15BA101

您好!

在数据表(第4页)的输入连接部分、有一句话:"IN+和 IN-引脚在 VCC = 3.3V 时在大约2.1V 的电压下被自偏置。"

如果确实如此、这与设计有何关系?  在规格中提供了输入共模电压、即0.8V 至 Vcc-VID/2。  我认为这一点很重要、只要信号的共模电压在0.8V 至 Vcc-VID/2范围内、我们就可以忽略上面描述的2.1V 偏置。  

是这样吗?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    自偏置可实现交流耦合、无需外部电阻器即可恢复输入端的共模电压。

    如果是直流耦合、您可以正确 地认为只需遵守数据表中的 VICM 规格。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我希望听到的--谢谢你们!

    Scott