This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234-Q1:CAN FD

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234, SN65HVD234-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961196/sn65hvd234-q1-can-fd

器件型号:SN65HVD234-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD234

您好!

是否可以在1Mbps 时将 SN65HVD234基准用于 CAN FD?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    是的、SN65HVD234-Q1的工作速率高达1Mbps、能够将控制器的 CAN FD 消息转换为 CAN 总线。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、