This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:适用于模拟信号的 ESD 和浪涌保护?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ESD204, TPD1E10B06, TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954448/esd204-suitable-for-esd-and-surge-protection-on-analog-signals

器件型号:ESD204
主题中讨论的其他器件:ADS114S08TPD1E10B06TPD2E2U06

您好!

我的目标是保护我的 ADC 输入引脚免受浪涌和 ESD (±30kV)的影响。

我将使用 ADS114S08通过集成电流源(IDAC)获取多个电位计差分读数。  

是否建议为该 ADC 的每个模拟输入使用 ESD204的一个通道?

是否有更好的方法来保护输入?

谢谢你。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我不推荐 ESD204。 它的 Vrwm 为3.6V、这意味着在它保护的线路上的电压达到3.6V 后、二极管将开始导通并开始泄漏更多电流。 我会为每条输入线路推荐 TPD1E10B06。 它的 Vrwm 为5.5V、可与 ADS114S08的5.25V 最大输入电压配合使用。它的电容确实高于 ESD204、但 ADS114S08似乎是一款速度相当低的器件、因此应该可以正常工作。  

    您也可以使用 TPD2E2U06。 它是一款双通道器件、因此可减少您的器件数量。 但是、它的额定电压仅为25kV。

    请告诉我这些设备中的任何一个是否适合您。 如果是、请单击"已解决"按钮。

    此致、

    Matt Smith