This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR218A:DS90CR218A

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR218A, LM98620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960984/ds90cr218a-ds90cr218a

器件型号:DS90CR218A
主题中讨论的其他器件:LM98620

您好、先生、

我们正在寻找 DS90CR218A 等   解串器、该器件的电压为3.3V、但我们需要 1.8V 的解决方案。 使用的示例。

以下是 LM98620 BU 反馈:

"TI 拥有1.8V LDVS 产品、例如 SN65LV302。 但是 、LM98620 LVDS 偏移电压最大值为1.28V、不符合此1.8V 产品要求。"

您是否有1.8V 的建议器件?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对1.8V 的含义是什么? 它是否提供1.8V 电压? 我认为您应该关心高速差动。 信号请求。

    此致、

    Steven