请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY
你(们)好
我们尝试使用 MCU 来控制 DS90UB960、以生成测试图形并输出到 CSI0、但目前无法输出正确的波形。 我们使用 ALP GUI 和 USB2ANY 设置960个 CAN 输出波形、如下所示。 您是否有生成测试模式的演示脚本或详细步骤?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们尝试使用 MCU 来控制 DS90UB960、以生成测试图形并输出到 CSI0、但目前无法输出正确的波形。 我们使用 ALP GUI 和 USB2ANY 设置960个 CAN 输出波形、如下所示。 您是否有生成测试模式的演示脚本或详细步骤?