This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:SN65HVD3088E 的 RS485收发器输出异常

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961008/sn65hvd3088e-abnormal-rs485-transceiver-output-of-sn65hvd3088e

器件型号:SN65HVD3088E

您好!

在我的设计中 、SN65HVD3088E 用于 MCU 和编码器之间的 RS485通信。 数据速率固定为2.5Mbps。

我捕获了 A/B 信号并在   示波器中接收 SN65HVD3088E 的数据输出。 请查看以下内容:

  SN65HVD3088E 转换的接收数据的前半部分不正确、但是 后一部分接收数据是正确的。  

请帮助调查此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开始时的圆角边沿看起来 R 输出为高阻抗、并且使用电阻器弱下拉线路为低电平。

    您能否检查 RE 当时是否实际处于低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的提示。

    我当时检查了 Δ I ~、 它很高。      这~着 SN65HVD3088E 当时正在发送数据、而芯片的 Δ Σ RE 为高阻态。  

    因此、必须通过外部电路将异常波形(低电平部分)拉低。

    我检查了我的设计并找到了以  ~Ω 为单位 的下拉电阻器。(有一个电平转换器、由两个电阻器组成)  

    最后、我为该信号线路添加了上拉电阻器、数据符合预期。

    再次感谢。