This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:SN65HVD3088E 的运行

Guru**** 2965120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954283/sn65hvd3088e-operation-of-sn65hvd3088e

器件型号:SN65HVD3088E
主题中讨论的其他器件: THVD1450

尊敬的 TI 团队

我们的客户问我、当 Vcc = 3至4.4V 时、SN65HVD3088E 是如何工作的。
(我们的客户知道 Vcc = 3-4V 不能正常工作)

数据表中描述了 SN65HVD3088E 的 Vcc 值、如下所示。

根据上述数据表的规格、器件不存在损坏风险、但我们相信操作将与数据表中描述的操作不同。

如果电压低于建议的电压范围(例如、Vcc = 3至4.4V)、您能告诉我具体的操作是什么类型?

 此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    器件功能未在建议的电源范围之外定义。 如果器件在这些范围内正常工作、我们无法保证任何运行规格、例如时序、转换率、输出电压等 正如您所说的、除非超出绝对最大规格、否则这些条件不会对器件造成损坏。  

    专为在更宽的电源电压范围内工作而设计的器件、例如 THVD1450、将定义这些范围内的行为。 客户是否对这种解决方案感兴趣?

    此致、
    Eric Schott