This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:保持插入和拔出状态时、DSI86 EDID 读取错误

Guru**** 2766275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960837/sn65dsi86-dsi86-edid-read-wrong-when-keep-on-plug-in-and-out

器件型号:SN65DSI86

大家好、

我的一位客户表示、如果他们继续插电和插电 DSI86的屏幕、EDID 值有时会出错。 每当出错时、错误值都是相同的。 因此、如果错误的值是我们的默认值、它们就会漂移。 并询问什么类型的时间序列会使它们无法读取错误的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    他们何时读取 EDID? 他们是否在等待 HPD 变为高电平然后读取 EDID?

    谢谢

    David