This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:我们是否有用于 SPI 接口的缓冲器解决方案

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954400/tca9517-q1-do-we-have-buffer-solution-for-spi-interface

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774

大家好、

如标题所示、我们是否有用于 SPI 接口的缓冲器解决方案?

如果不是、我们可以向客户提出任何替代解决方案、因为我客户的 SPI 信号很弱、因此他们需要将其放大。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要什么电压? 是否需要缓冲双向传输的信号? 信号时钟、芯片选择、MOSI 和 MISO、还是其他 SPI 型号?

    通常用于缓冲 SPI 的器件是 SN74AXC4T774或普通 缓冲器的组合