This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:TCA9800与 TCA9801的最大时钟频率

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954313/tca9800-maximum-clock-frequency-of-tca9800-vs-tca9801

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件: TCA9801.

您好!

表7.6 -时序要求、

TCA9800 - fSCL (max)的最小值= 100kHz

TCA9801 - fSCL (最大值)的最小值= 400kHz

最大时钟频率的最小值是什么意思?  

2.每个 IC 支持的频率范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有芯片都支持0和 fSCL (max)之间的任何频率

    当您查看不同的芯片、或者在不同环境条件下查看一个芯片时、可能的最大时钟频率将会有所不同。 在最佳条件下、良好的芯片能够以远高于400kHz 的频率运行、但指定的值是保证所有芯片在所有温度下都支持的值、即这些限值中最小的一个。