This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:用于 HPD、SCL 和 SDA 的 HDMI ESD 器件 BAV99。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954357/tpd12s521-hdmi-esd-device-bav99-for-hpd-scl-and-sda

器件型号:TPD12S521

大家好

客户对 HDMI 终端附近的 BAV99有一些疑问、我们可以通过电子邮件讨论这个机会。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    请发送电子邮件至 Ziv (ziv-zhang@ti.com)、您也可以抄送 Wanqi Yao。 您能帮助关闭此主题吗? 谢谢你。

    此致、

    Ansel