This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ELT20:SN65ELT20 CMOS/TTL 5V 替代产品

Guru**** 2682915 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ELT20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953776/sn65elt20-sn65elt20-cmos-ttl-5v-replacement

器件型号:SN65ELT20

大家好、

我的 SN65ELT20部件有问题。 问题不在于器件本身、但我正在寻找一个具有相同引脚的合适替代器件、但除了输出端的 PECL 逻辑之外、我还在寻找输出端具有类扣5V TTL/CMOS 差动逻辑的器件。 这是与旧器件兼容的原因、我不想创建新的电路板设计或放置在两者之间的任何其他电路板。 非常感谢您的任何反馈。

此致

Ondrej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ondrej、

    抱歉、我们没有具有5V 差分逻辑的器件。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。 SN65Hxx 器件的5V 耐压可用作具有互补输出的发送器、这种情况又会怎样呢? 但数据输入引脚和输出引脚是否适合 SN65elt20引脚?

    谢谢  

    Ondrej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ondrej、

    我检查了 SN65Hxx 系列器件以及其他器件的产品系列、但遗憾的是、似乎没有任何与 SN65ELT20引脚对引脚兼容的器件。 这些器件原本由不同的组组成、用于不同的应用、因此引脚对引脚兼容性不是问题。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的观看。

    Ondrej