This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:将 TCA9539与 ESP32 MCU 和 IWR6843毫米波传感器连接

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953773/tca9539-interface-tca9539-with-esp32-mcu-and-iwr6843-mmwave-sensor

器件型号:TCA9539
主题中讨论的其他器件:IWR6843、

尊敬的支持团队:

今天的问候!

我将  基于 TCA9539 I2C 的 I/O 扩展器与 ESP32 MCU 和 IWR6843毫米波传感器相连。 我开发了一个应用程序、使用电源感应(SOP)引脚来检查毫米波传感器的功能模式或闪烁模式。 这些 SOP 引脚连接到 SOP[0]-P04、SOP[2]-P05和 SOP[3]- P06。 我有 I2C 地址(0x74)、但我正在寻找一个 I2C 寄存器地址来启用 SOP 引脚。 我已查看 TCA9539数据表、但找不到寄存器地址。 请帮助我查找寄存器地址。

此致、

斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

    您已正确识别器件的地址、假设您已将 A1和 A0拉至0:

    1  1  1  0  1  A1  A0

    我假设您要求输入控制寄存器中的寄存器地址。 TCA9539数据表中的表3显示了访问输入端口寄存器、输出端口寄存器、极性反转寄存器和配置寄存器的控制寄存器值的细分。

    为了将特定的 Px 引脚设置为输出、您需要将配置寄存器中的相应值设置为0。 默认情况下、这些位设置为1、因为所有端口默认为输入。 包括 P04、P05和 P06的 P0配置寄存器为0x06、 或000001102。

    将这些引脚设置为输出后、您需要使用输出端口寄存器设置其输出值。 默认情况下、这些位设置为1、表示逻辑高电平。 包括 P04、P05和 P06的 P0输出端口寄存器为0x02、 或000000102。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    请查看以下两个屏幕截图供您参考吗?  第一个屏幕截图是代码、我将像这样传递寄存器地址。 我的行事方式是正确或错误的。 如有任何错误、请纠正。 第二个屏幕截图告诉您这些模式。 现在、我的问题基于这两个屏幕截图、请告诉我如何使用 SOP 引脚启用功能模式、并告诉我地址。

      

    谢谢、此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上一次转换中、我遗漏了附件。 请参阅屏幕截图。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

     您能否通过方框图展示连接图以了解设置?

    您是否需要 TCA9539或 IWR6843传感器器件帮助方面的帮助?

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.