This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:LVDS 单行为检查

Guru**** 2931330 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953318/sn65dsi84-lvds-singal-behavior-checking

器件型号:SN65DSI84

您好、先生、

现在、我们在 EVT 和 DVT 板之间对 LVDS 信号有一种不同的行为。 在 EVT 板中、当断电时、LVDS 信号将立即关闭。 但是、在 DVT 板中、当断电时、LVDS 将在大约2秒后关闭。

基本而言、原理图是相同的。 附件是 DVT 的原理图以及 EVT 板和 DVT 板的波形。   您能否帮助检查行为为何有所不同? 谢谢你。

 e2e.ti.com/.../ND108T_5F00_R0B_5F00_SCH_5F00_1102_5F00_MIPI-to-LVDS_5F00_CA.pdf

BR、

火星

  
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mars、

    您的屏幕截图仅显示 DSI_LVDS_BL_EN。 当您说断电时、是否也会关闭 LVDS_VCC_1P8?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    否、  DSI_LVDS_BL_EN 来自我们的 SOC GPIO 引脚、电平为3.3V。   DSI_LVDS_BL_EN 连接到我们的分立式电路。

    我的观点是

    1.您对 LVDS 信号为何在 EVT 板和 DVT 之间具有不同的行为有什么想法吗?   

    2.可以调整 LVDS 信号时序吗?

    3.原理图上有问题吗?  

    谢谢你。

    BR、

    火星

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mars、

    这可能是由于 Vcc 断电时间差异或器件变化所致

    不可以、无法使用器件调节时序

    3.我没有看到任何问题

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面我的反馈。 谢谢你。

    1、器件相同、电源轨也不同。 SN65DSI84也具有与 LVDS 信号相关的任何序列

    2.好的

    问题是 LVDS 信号关断时间太晚、这将导致 DSI_LVDS_BL_EN 关断时间早于 LVDS 信号。 结果将在面板序列上失败。 我们对 DSI_LVDS_BL_EN 进行微调、但关断时间不能晚于 LVDS 信号。 那么、您对此问题有什么想法吗?  

    谢谢你。

    BR、

    火星

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mars、

    您能否发布两个电路板上使用 LVDS 信号进行 Vcc 断电的屏幕截图?

    该器件没有任何与 LVDS 信号相关的序列。 也没有定义 LVDS 信号关断 Vcc 所需时间的规格。  

    此致、

    I.K.