This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:电路原理图查询

Guru**** 2926240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, THVD1419, THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953911/sn65hvd72-inquiry-about-schematic-review

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件: THVD1419THVD1410

您好!

我需要对原理图进行审阅和仔细检查。

下面是我们客户的原理图。

请告诉我您的评论吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    SN65HVD72集成了失效防护功能、因此无需仅为该器件提供外部失效防护偏置电阻器。 SN65HVD72数据表 10.2.1.4接收器失效防护部分对此进行了详细介绍。 我在您的原理图中指的是 R42和 R43。 如果总线上的其他器件需要这些器件、则没关系。

    除此之外、我认为原理图中没有任何重大问题、但对此我有这样的看法。

    我还建议考虑 THVD1410或 THVD1419、它们是引脚对引脚的替代产品、可提供更好的共模电压范围并改善 ESD/EFT 行为。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    谢谢一百万。

    此致、

    Michael