This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:具有10Base-T1L 的多协议工业通信

Guru**** 2911590 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110, DP83TD510E, TIDEP0032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953190/dp83td510e-multi-protocol-industrial-communications-with-10base-t1l

器件型号:DP83TD510E
主题中讨论的其他器件:TLK110TIDEP0032

有关 EtherNet-APL/SPE (10Base-T1L) PHY 的最新预览的问题。  我很好奇该 PHY 是否可用于 多协议工业通信、 如 TIDEP0032所示、TIDEP0032 在 Sitara 上使用了更传统的以太网 PHY (TLK110)和 PRU-ICSS。  DP83TD510E 是否可以"交换"以代替 TLK110? 在单个器件上支持多种工业以太网协议、并让器件检测到正确的协议并进行相应调整的能力非常有吸引力。

换一种方式:我很好奇、是否可以 使用 DP83TD510E 等10Base-T1L 物理层来实现相同类型的多协议工业通信检测。  是否可以将相同的 Sitara SoC 连接 到 DP83TD510E 以实现这种类型的概念?

我认识到 EtherNet/IP 等各种协议规范尚未更新为支持10Base-T1L、但这些更新应于2021年初发布、我们希望做好采取行动的准备。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

    我们的团队正在调查您的问题、并将在本周结束前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

    通常、只要支持相应的 MAC 接口、就应支持与 DP83TD510E 进行通信。 最好确认延迟是否满足您的要求。 在对新器件实施设计更改后、DP83TD510E 中的交换不应出现问题。  

    谢谢、

    Nikhil