This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:OE 引脚电压不稳定

Guru**** 2932140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953379/sn65dp159-oe-pin-voltage-unstable

器件型号:SN65DP159

大家好、

我们发现 OE 引脚不稳定、导致 HDMI 正常功能。

我们已经检查了 OE 引脚在 Vcc 之后上升100us 的时间序列。

请帮助您检查可能导致此问题的原因吗?

谢谢你。

CH1:V3P3_S;Ch2:V1P1_S;Ch3:HDMI1_OE;CH4:HDMI2_OE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +波形和原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示波器波形中的通道1、2、3和4是什么?

    如果您增加 DP159散热焊盘的焊锡膏覆盖范围、那么您是否看到任何改进?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户使用2个 DP159、因此有2个 OE 和3.3V (Ch1) 1.1V (Ch2)电源。

    CH1:V3P3_S;Ch2:V1P1_S;Ch3:HDMI1_OE;CH4:HDMI2_OE

    由于 QFN 封装很难将焊锡膏焊回、因此他们需要时间检查提高焊锡膏覆盖率是否有帮助。

    此外、我们能否在 OE 引脚上直接添加一个电阻为47k Ω 的上拉电阻器来实现3.3V 电压?

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy

    OE 引脚上有一个内部上拉电阻器(150k 至250k)、无需添加外部电阻器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因为他们看到它不能强拉、所以如果我们再次通过外部电阻器上拉、是否会有任何副作用?

    谢谢你。

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy

    它们需要确保它们仍然能够满足 DP159上电序列要求。  

    请理解、放置外部电阻器只是解决了问题、但不能解决问题。

    谢谢

    David