This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:差分布线阻抗

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953922/tdp142-differential-trace-impedance

器件型号:TDP142

您好!

我正在确定 Display 端口数据线的差分布线阻抗。

我在差分迹线阻抗方面遇到一些冲突、因为 TDP 142建议具有100欧姆的差分迹线阻抗、而英特尔平台的迹线阻抗要求小于88欧姆。

这种情况如下图所示。

我需要有关以下选项的建议。

选项 A 部分(差分布线阻抗) B 部分 (差分布线阻抗)
1 100欧姆 85欧姆
2. 85欧姆 85欧姆
3. 100欧姆 100欧姆

谢谢。

-Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Desmond

    对于 Intel GPU 和 TDP142之间的 B 部分、请遵循 Intel 建议的85欧姆差分阻抗。

    对于 TDP142和 DP 连接器之间的 A 部分、请遵循差分100欧姆阻抗。

    谢谢

    David