This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR150:DS10BR150输出端子电阻器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953743/ds10br150-ds10br150-output-terminal-resistor

器件型号:DS10BR150

大家好、

为什么我们在 DS10BR150中添加100 Ω 输出端电阻器、据我所知、大多数应用都只需要输入侧的端电阻器。

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    DS10BR150具有集成输入和输出100 Ω 终端。 在输出侧-在 FPGA、ASIC、示波器或负载内、端接电阻应为100 Ω。 所有高速器件通常都是如此。 请注意数据表方框图、如图1、2和5。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的评论、是的、对于输出侧、端子电阻应靠近 FPGA/ASIC 的输入、这意味着布线应: LVDS 输出驱动器->信号线路-> FPGA/ASIC 的终端电阻器和输入 、因此 LVDS 驱动器的输出侧不需要终端电阻器、那么为什么我们在 DS10BR150中添加该电阻器?

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    驱动器- DS10BR150输出-应该具有一个阻抗、例如100 Ω。 否则、它将具有高阻抗、并且会发生反射、所有信号能量都会得到反射。

    此致、Nasser