This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:与 THV1450,比较?什么‘s THVD1410的优势

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954125/thvd1410-comparing-to-thv1450-what-s-thvd1410-s-advantage

器件型号:THVD1410
主题中讨论的其他器件:THVD1450

您好,团队

  我有一个愚蠢的问题... THVD1410‘s 价格与 THVD1450相同。 由于 THVD1450具有更高的速度等级、因此我们选择 THVD1410的原因。  也就是说、在哪种情况下、我们应该选择 THVD1410而不是 THVD1450?

 谢谢!

BR、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    这实际上是一个很好的问题、我很高兴您提出。

    这些器件之间的主要差异是时序规格、如数据表第7.8节所示。 相关规格是驱动器和接收器的输出上升/下降时间。 这表明 THVD1450具有比 THVD1410更快的转换速率、因此压摆率更快。 这允许使用更高的数据速率、但由于快速转换、还会在信号中引入更多的高频能量。 这种能量更有可能在整个系统中得到反射、从而导致振铃、从而使信号降级。 系统越大、越长或越复杂、就越容易受到这种降级的影响。 减少信号的能量和频率将减少这些现象将产生的影响。 因此、在复杂系统中的信号完整性比更高的数据速率更有价值的情况下、THVD1410等更低的压摆率器件可能更可取。  

    请告诉我这是否合理、如果您还有任何疑问。  

    此致、
    Eric