This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:OLDI 错误检测或操作

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953867/ds90uh947-q1-oldi-error-detection-or-action

器件型号:DS90UH947-Q1

大家好、

有关947的 OLDI 接口的几个问题。

1. OLDI 接口上是否有任何错误检测? 在数据表中、我看到了 OLDI 时钟频率检测、但仅此而已。

2.如果 OLDI 接口出现错误,947是否会采取任何措施? 还是只是传递坏数据? 例如、假设其中一个差分信号(即 D0)的其中一条差分线路卡在0、这可能会使输出到显示屏的内容变得混乱、但947会采取诸如关闭或任何操作?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    以下检查在 OLDI 输入端进行触觉检查:

    在寄存器0x5A 中:OLDI CLK 检测、OLDI PLL 锁定、无 OLDI CLK、OLDI 频率稳定。
    在寄存器0x0C 中: 有效 PCLK 检测

    如果一个/多个数据通道不正常、串行器不会停止转发或触发任何操作。 它将仅传递不良数据。