This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LCDKOMAP-L138

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, AM5K2E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953983/lcdkomap-l138

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138AM5K2E04

你好  

我正在使用 OMAP-L138开发板(LCDKOMAP-L138)。 Linux 板是 AM5K2E04板

我希望在 lcdkOMAP-L138和 AM5K2E04板之间使用 USB 进行通信。

希望将 OMAP-L138用作器件  

2.希望将 AM5K2E04用作主机

因此、我可以将 OMAP-L138配置为串行器件、将 AM5K2E04配置为主机器件、但问题是当我从主机向器件发送数据包时、器件无法接收超过128字节的数据、但在主机端、它正在发送数据包。

当我将1字节数据从主机发送到器件时、其工作正常、唯一的问题是在发送更大的数据包时

我已连接 mini-com Log.it,其中包含两个数据传输。

从主机发送1字节数据时

从主机发送128字节数据时

我在 CCS10中使用的是 TI-processor-SDK-RTOS-Omapl138-lcdk。 我 已成功安装 LCDKOMAPl138的 PDK 示例。

我正在使用 USB_DevMsc_lcdkOMAPL138_armExampleProject examplee2e.ti.com/.../GPP_5F00_HOST_5F00_128Byte.loge2e.ti.com/.../DataRecived128byte.log

e2e.ti.com/.../GPP_5F00_HOST_5F00_Byte.loge2e.ti.com/.../DataRecived.log

请就此提供帮助

提前感谢

此致

Shubham