This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:驱动显示端口连接器而不是 eDP

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953203/sn65dsi86-q1-driving-a-display-port-connector-instead-of-edp

器件型号:SN65DSI86-Q1

在数据表的第9.1节中、它说明了以下内容:

SN65DSIx6是一款将 DSI 连接到嵌入式 DisplayPort (eDP)的桥接器。 由于它不支持 HDCP、因此仅适用于笔记本电脑和平板电脑等内部应用。 四通道 HBR2 (8b10b 编码前为17.28Gbps)和双 DSI 输入(1.5Gbps 时多达8个通道、总速率为12Gbps)使 SN65DSIx6能够支持大型高分辨率 eDP 面板。"

我想驱动 DP 连接器、但我不需要 HDCP、这是否正常? 我可以直接驱动连接器吗?

我是否必须使用测试输入执行某些操作才能使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以直接使用 DSI86驱动 DP 连接器。

    由于大多数 DP 监视器不支持 ASSR、因此将 TEST2引脚拉至高电平以启用 DSI86 ASSR 的读/写控制非常重要。 缺省情况下、ASSR 被启用、但是在 TEST2引脚被拉至高电平时、ASSR 可通过 DSI86 I2C 寄存器被禁用。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答!!

    数据表显示了 TEST2的相关内容:

    用于   内部测试、HBR2合规性眼图和符号误差率测量模式的测试2 55 I/O PD。 为了实现正常运行、这个引脚应该被下拉至接地或者保持未连接状态。 有关 HBR2合规性眼图和符号误差率测量模式的信息、请参阅 DP 培训和合规性模式

    它没有提到与这个引脚相关的 ASSR 操作。

    当您说"上拉"时、它会达到1.8V?

    我对 DisplayPort 并不了解很多、但您好像在说、那么该引脚需要被拉高、然后 I2C 接口用于对寄存器0x5A 进行编程、从而将2个 LSB 设置为00?
    该引脚是否可以保持高电平? 它说、对于"正常运行"、它应该被拉低。 对上述寄存器进行编程后是否需要执行其他操作以确保测试不会运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了运行 DP 合规性测试、需要关闭 ASSR。 因此、将 TEST2引脚拉为高电平用于 DP 合规性测试和禁用 ASSR。

    要禁用 ASSR、请将 TEST2引脚上拉至1.8V VCCIO

    1.将0x07写入寄存器0xFF。 这将选择第7页。
    2.将0x01写入寄存器0x16。 这将使 ASSR_CONTROL 成为读取/写入。
    3.将0x00写入寄存器0xFF。 这将选择第0页。
    4、将0写入寄存器0x5A 的位1:0。 这将从 ASSR 变为标准 DP。

    test2引脚可以保持高电平。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 只要这是一种经批准的操作方法、我就可以这样做了。 奇怪的是、设置 TEST2 =高电平和寄存器0x16都需要、尤其是这似乎是第7页中寄存器0x16的用途。

    感谢您的分步说明。

    此外、最新的 sn65dsi86-Q1数据表在表32中存在错误。 页选择寄存器。 它不显示0xFF 的地址或[2:0]的位。 我起初以为上述步骤可能不适用于器件的-Q1版本、但看起来.pdf 是空白的。 我提交了有关文件的反馈。

    我假设 Q1的工作方式与标准 BGA 器件类似、寄存器映射也相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的、Q1和非 Q1器件之间的寄存器映射是相同的。

    谢谢

    David