尊敬的*:
并对两种计算提出一些问题:
1)
"
SMAJ33A 的 RDYN 为884 μ A、mΩ 标称 VCLAMP = 38.6V +(24A×Ω 0.884 μ A)= 59.8V。这是
标称钳位、非常接近钳位电压要求、但我们需要确保
在温度范围内施加浪涌时不会出现任何问题。 数据表未指定
钳位电压或击穿电压随温度变化;但它确实提供了一个温度系数
我们可以使用来计算。 温度系数为10×10-4/°C、因此我们可以在85°C =下计算 VCLAMP
25°C×(1 + 10×10-4/°C×(TJ)时的 VCLAMP
-TA
)= 59.8V +(1 + 10×10-4/°C×(85°C–25°C))= 63.4V。如此
钳位电压违反了输入电路的60V 绝对最大值。
"
1A)我试图在 SMA TVS 数据表中找到 Rdyn、但没有成功、如何获得该值?
1b) VCLAMP = 38.6V +(24A×Ω 0.884 μ A)= 59.8V ->什么是38.6V?TVS SMA 数据表中的24A 是什么?
2)
"
SMAJ33A µs µs 表列出了它可以承受400W 10/1000 μ s 瞬变的标称值、我们可以使用数据表曲线将其转换为2300W 8/20 μ s 功率。"
我们如何做到这一点?
此致、
David。