This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:USB 与 RS232C TX 之间的桥接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953620/tusb3410-bridge-between-usb-to-rs232c-tx

器件型号:TUSB3410

大家好、团队、

 

客户希望将接口从 RS232C 转换为 USB、并考虑是否可以使用 TUSB3410。

如果可以使用 RS232C TX 和 TUSB3410、请告知您如何进行连接?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki-San、

    TUSB3410只能用于 USB 到 RS232的转换、而不能用于 RS232到 USB 的转换。 换句话说、TUSB3410 USB 端口只能用作上行端口(器件)、而不能用作下行端口(主机)。